This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165EVM-283采用 A11代码与 IMX8MM-EVK NXP 处理器集成。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071816/tps61165-tps61165evm-283-bringup-with-imx8mm-evk-nxp-processor-in-a11-code

部件号:TPS61165

大家好,团队

我必须使用 Android 11代码库中的 IMX8MM-EVK NXP 处理器来启动 TPS61165EVM-283背光驱动程序。

到目前为止,我已对以下文件进行了更改:

  • 驱动程序/视频/背光/Kconfig
  • 驱动程序/视频/背光/图像文件
  • 驱动程序/视频/背光/tps611xx_BL.c.
  • 包括/linux/platform_data/tps611xx_bl.h

我必须在 DTSi 文件中创建条目。 请在这里提供帮助?

根据数据表,我们必须从 NXP 主板的 GPIO 引脚向控制引脚(开/关调光控制)提供 PWM 信号。

如果我们是从处理器板控制驱动程序,如何在 dtsi 文件中输入驱动程序,请提供相同的示例/doc/链接?

如果 TPS611xx 驱动器没有任何设备地址(I2C 通信),它将如何与之通信? DT 中需要定义什么 reg add?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪维什

     我正在研究这个问题,当我取得一些成果时,我会回来找你。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    请同时分享连接详细信息。

    TPS EVM 的哪些引脚需要与 IMX 处理器连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 迪维什

      对于 TPS61165,仅 TPS EVM 上的 Ctrl 针需要与处理器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢梅森。

    感谢你的回复。

    代码库中是否有 DT 条目的示例?

    如果我们使用驱动程序文件,PWM 周期将如何由处理器控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要有关将 GPIO 引脚配置为 PWM 和更改亮度控制占空比的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 迪维什

      很抱歉,我们对 Linux 相关主题的支持有限。 如果您对本设备的工作原理有更多疑问,我们可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 迪维什

       如果没有其他问题,我将结束 这条线程。 谢谢!