“线程:测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
我将 EVM 板修改为单输出模式,并将 Dith 连接到 VDDA 以禁用抖动功能。
我用 Vin 30V 和重载(10A)为 EVM 板通电,但两相的 SW 波形似乎很奇怪,您可以检查以下捕获。
出现此问题后,我们尝试使用计算工具修正相位1的环路/补偿,我将 R29从20k Ω 替换为6.8k Ω,将 C53从1nF 替换为4.3nF,但 SW 波形没有从以前发生变化。
您能否帮助分析 SW 波形并分享您的意见/建议? 谢谢你。
张雷米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我将 EVM 板修改为单输出模式,并将 Dith 连接到 VDDA 以禁用抖动功能。
我用 Vin 30V 和重载(10A)为 EVM 板通电,但两相的 SW 波形似乎很奇怪,您可以检查以下捕获。
出现此问题后,我们尝试使用计算工具修正相位1的环路/补偿,我将 R29从20k Ω 替换为6.8k Ω,将 C53从1nF 替换为4.3nF,但 SW 波形没有从以前发生变化。
您能否帮助分析 SW 波形并分享您的意见/建议? 谢谢你。
张雷米
蒂姆,你好。
感谢您的评论,这个问题确实与最小接通时间有关,在我将输出电压更改为5V 后,开关波形恢复正常,但在测试过程中我发现了另一个问题:
无负载条件下切换速率的上升边缘和下降边缘缓慢(CH2=Vgs ch3=VSW):
如果我们对输出施加重负载(从≈2.4A 开始),,转换率将恢复正常,如下所示(CH2=Vgs ch3=VSW):
您是否可以分享您对上升边缘和下降边缘的下降速度为何缓慢的评论? 非常感谢。
雷米