This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:3芯电池充电问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071456/bq24125-3-cell-battery-charging-issue

部件号:BQ24125

尊敬的 TI 社区:

要为3芯电池充电,我使用 BQ24125 BMS IC,当我使用电源提供12伏电源时,PG (电源状态良好)针脚上的 LED 指示灯将持续亮起,但 STAT1 (正在充电) 和 STAT2 (已充电)上的其他2个 LED 指示灯将持续亮起 无响应表示电池未充电(已检查电流)。 请查看所附原理图电路的元件值,如果有任何变化,请告诉我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    同时关闭 STAT1和 STAT2意味着:“充电暂停,计时器故障,过电压,休眠模式,电池不存在。”

    请测量您的 TS 电压并确认其是否在正确的范围内?

    您在 BAT 针脚上测量的蓄电池电压是多少?

    您的电压调节为12 V,但输入电压为12 V。您可能无法使用12 V 输入为电池充满电,因为您需要为输出留出空间,因为这是降压转换器拓扑。

    请捕获 BAT 针脚的波形以验证电池检测行为吗?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已连接 额定电压为11.1V 2600 mAh 的电池。 当我计算 TS 和 VFB 的电压时—

    TS 电压为2.12V,VFB 电压为2.59V。

    输入电源= 12V

    充电期间,LED 的 STAT1和 STAT2均关闭,电流显示为0.02A。这意味着当电源和电池均已连接时,我的电池未充电。

    请检查并回复我可能需要更改寄存器值。

    谢谢和问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请检查 FB 引脚的电阻隔板吗? 该引脚的调节电压为2.1 V,您的电压远远高于调节电压,从而导致电压过压。 蓄电池充满电时,此针脚需要读数2.1 V。 请调整电阻器分压器以允许出现这种情况。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据您的建议,我更改 了电阻器分压器值 RF1= 47k,而 RF2在这种情况下为7.5 K

    条件1:

    当电源接通且蓄电池未连接时,-

    VFB:0.6V

    TS = 2.13V

    ISET1 = 057V

    ISET2= 0.42V

    输出电压= 0.11伏

    PG LED 的状态为“开”。

    条件2:  

     当电源(12V)和电池(11.1V 2600 mAh) 均已连接时,请执行以下操作:

    VFB 引脚为2.15V。

    TS = 2.13V

    ISET1和 IST2均为0.671V

    输出电压= 11.65V

    PG LED 的状态为“开”,

     LED 的 STAT1和 STAT2状态 均为关闭

    在这种情况下,电流显示为0.02A。这意味着我的电池仍在充电。

    请检查并回复我可能需要更改其他内容。

    谢谢和问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为我们需要审查设置,因为有些事情似乎不对。 使用 VFB 引脚上的47 Kom 上部电阻器和7.5 KOhm 下部电阻器,充电调节电压为15.26 V。但是,如果我们重新计算 VFB 引脚,电池电压将为15.623 V。您能否捕获输入电压,输出电压的波形? 蝙蝠的电压和充电电流在何时发生?

    这里有几个关键事项:

    1.您的充电电压调节不能大于输入电压(12 V),因为这是降压转换器拓扑。

    2.您的电池可能过电压(VFB >2.1 V),导致两个 STATx 针脚都脱落。

    3.您需要设置充电器的充电调节,使 VFB 在充满电时达到2.1 V。 换言之,如果您需要11 V 充电电压,一个47千欧的上电阻器和一个11.09千欧的电阻器将会起作用。 方程式是:Vreg = 2.1*(1+Rupe/Rlower )。 此充电电压调节是您在电池充满电时所施加的最大电压。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据您的建议,我刚刚更改了电阻器分压器值 R1 =47k,R2 =11K 现在-

    VFB 引脚为2.8V。

    TS = 2.4V

    ISET1和 IST2均为0.671V

    输出电压= 10.65V

    PG LED 的状态为“开”,其它两个 LED 则为“关”。

    此致。 Battery Voltage during charging time

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请帮助我了解电池电压。 如果上部电阻为47k,下部电阻为11k,FB 引脚为2.8 V,这意味着蓄电池电压为14.76 V。这是过电压,因为您设定的蓄电池电压为11.07 V

    此外,您的 TS 偏差不适用于充电操作。 如果您的 TS 电压为2.4 V,则 TS%为2.4/3.15 *100%(3.15是 VTSB)。 此百分比为76%,暂停充电。 请根据热敏电阻和所需的温度范围适当偏置您的 TS 引脚。

     在发生这些情况时,您能否捕获输入电压,输出电压,BAT 电压和充电电流的波形?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔