This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3425R030:动态 R_DS (开)

Guru**** 1127230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072825/lmg3425r030-dynamic-r_ds-on

部件号:LMG3425R030

各位专家:

下面 的白皮书中有一个单词“动态 RDS (ON)”。

https://www.ti.com/lit/wp/snoaa68/snoaa68.pdf?ts=1622767792737

“动态”是什么意思? 它像老龄化?  

 数据表上有一个用于的规范 RDS(on)。 如果我们考虑动态 RDS(on) ,我们是否应该将“动态”系数与规格相乘?

例如,“动态”因子从白皮书下图中查看约1.1。

此致,

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchikoshi,

    感谢你的提问。 如白皮书所述,动态 RDSon 是在硬切换热循环期间 RDSon 的变化。 根据 JEP173,这些测试是为了捕获 RDSon 的变异度。 数据图解主要显示没有老化效应,因为它不会沿一个方向漂移,而且在1.1范围内。 数据表中给出的规格是零件之间的差异。  因此,大多数部件的 RDSon 通常为26mohm,极端值为35mohm。

    谢谢,

    不是