请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM63460-Q1 “线程:测试”中讨论的其它部件,
所有 HI!
目前,我们需要设计一个输入电压为12V,输出电压为5V/6A 或5V/5.5A 的降压电路。 芯片需要满足车辆规格要求(AEC-Q100)。 考虑到高温和低温测试要求(–40°C 至+ 85°C),当温度为+ 85°C 时,仍可满足输出要求。是否有一个内置 MOS 管芯片符合上述条件。 否则,也可以使用外部 MOS 管的控制芯片。 请帮助推荐芯片。谢谢!