This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无线充电问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071785/bq51050b-wireless-charging-issue

部件号:BQ51050B

你好,团队  

 我们使用 BQ51050BRHLR 作为无线充电器 IC。 我们面临一些问题。我们无法将电源从输入传输到输出。

我们还捕获了波形。我们无法获得矩形信号。

请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    请发送示意图和线圈信息以供审核。

    此外,通过矩形和向外捕捉启动的范围也将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bill

    请查找随附的原理图和线圈信息。

    我们还捕获了矩形和向外图像。图像随附。

    e2e.ti.com/.../401_2D00_1_2D00_01844_5F00_A0_5F00_en_5F00_DATASHEET.pdf e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_01351_5F00_b1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    几件事:

    ) 您如何模拟电池? 充电器关闭时,电压下降。

    2) BTEMP 电路 C77为0.1uF,建议降低至.01或.001uf

    (第3条) 线圈看起来正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bill

    答案如下:

    1.我们没有进行任何模拟。 我们使用了 EVM 建议的电路...并更改了电流组电阻器的值。

    2.我们还检查了 BTEMP 电路上的0.01uf 电容器。 但我们仍然面临着这一问题。

    请尽快帮助解决此问题。  

    如果可能,我们可以脱机连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bill  

    拆下 R62后,我们能够为设备充电,因为此 TS/CTRL 引脚由 MCU 驱动,这是由 MCU 引起的。

    但现在我们只能为电池充电至4V,但我们使用的是4.2V 电池。

    请帮您解决这个问题。 BTEMP 部分是否缺少对组件的调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要注意的几件事:

    ) 在 IC 引脚处检查电压,并在 IC 处检查接地端,确认电压未达到4.2V。  我们看到蓄电池和 IC 之间的电阻降低了端接电压。  电流表在分流器中也会有电阻,从而导致问题。

    2) 检查端接电流,比较 Ilim 上的电压和端子上的电压,当 Ilim 电压等于端子电压时充电完成。

    (第3条) 检查直流电压这是一个良好的指示系统正在执行的操作。  电压稳定且接近7V,通信数据包是否停止。