This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:我们将其用作连接到数字可变电阻器 MCP45HV51的可变输出降压。 请参阅下面的电路

Guru**** 2537790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072305/lm61460-we-are-using-this-as-a-variable-output-buck-attached-to-a-digital-variable-resistor-mcp45hv51-please-see-circuit-below

部件号:LM61460

该电路的作用是以+/-15V 作为输入,并在高达1/2安培的电流下产生12V 至30V 的输出。 电路的功能是驱动一个加热元件。 我也会发送这张照片。

问题是我们在同一个机壳中安装了一个非常低的噪声,精密模拟板,并且它受到了该切换器产生的噪音和失真的污染。 我继承了这种设计,当 bucks 输出加载时,我们看到了许多失真。 让我看看我是否能找到照片。 即使我改变了输入和输出电容,噪音/失真也会出现。 还有其他直流至直流电,但主要的噪音问题是 LM 部分。

这已经在 PCB 上了,因此希望修复它,以减少噪音。 感谢并期待对话。 我在圣地亚哥(MGT)工作了12年,一直是 TI 的 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果可能,您能否提供 PCB 布局以供审核? PCB 布局可能会影响 EMI 噪音。

    只需从原理图中完成两件事,而无需查看 PCB 布局:

    1. 使用 RBOOT (真切速率控制)调整 SW 节点的上升边缘切速率。 您可以尝试将50欧姆电阻器作为起点,并进行相应的调谐。 有关详细信息,请参阅 第10.2.2.7节。  
    2. 转换器的输入处是否有 EMI 滤波器? 如果 EMI 和低噪声是一个问题,那么拥有输入 EMI 滤波器应该有助于显著降低噪声。  
    3. 使用的电感器是否为屏蔽电感器? 您能否提供 L1数据表。 屏蔽电感器还有助于降低噪音。  

    此致,

    吉米