请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ28Z610-R1 您好,先生:
我们有一些示意图问题,请参阅下面的问题和示意图。
1. 如果我们将 C6更改为0.1uF,是否有任何副作用?
2.我们可以将 D3更改为肖特基二极管吗? 它是否用于充电检测?
3.如果我们将“感应”更改为5欧姆,是否有任何副作用?
请告诉我们您的建议。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生:
我们有一些示意图问题,请参阅下面的问题和示意图。
1. 如果我们将 C6更改为0.1uF,是否有任何副作用?
2.我们可以将 D3更改为肖特基二极管吗? 它是否用于充电检测?
3.如果我们将“感应”更改为5欧姆,是否有任何副作用?
请告诉我们您的建议。
非常感谢。
你好,斯塔坦,
我认为将电容降低到0.1uF 不会有任何显著影响。 我会对您的应用程序进行验证,以确保它能与您的系统配合使用。
D3用于保护 Pack+ Pack 引脚的反极性。
感应电阻器的推荐值介于1毫欧和3毫欧之间。 如果您将感应电阻器提高到更高,则必须确保电压电位不超过+/-100mV。 您还必须校准仪表电流,以便根据此感应电阻值调整增益值。
顺祝商祺!
威瓦特·凯勒