This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:TPS53015DGS

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D, TPS53015, TPS40050, LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074444/tps53015-tps53015dgs

部件号:TPS53015
线程中讨论的其它部件:CSD87350Q5DCOT同步降压- FET 损耗-计算TPS40050LM3150

您好 TI,

我正在寻找用于开关控制器 TPS53015DGS 的替代部件,我已经为下面提到的配置设计了该部件  

VIN= 20V,Vout = 5V,Iout = 6A 和 CSD87350Q5D,环境温度为85度。请向我推荐 用于 TPS53015DGS 的合适控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI 提供了多种降压控制器,可以替代 TPS53015DGS。

    作为嵌入式替代产品(不带可调软启动),我建议使用 TPS53014- https://www.ti.com/product/TPS53014

    如果需要 DCAP/DCAP2拓扑(这是 TPS53015使用的控制方案),我建议执行以下操作:

    TPS53819A- https://www.ti.com/product/TPS53819A

    TPS53119-  https://www.ti.com/product/TPS53119

    我还可能推荐将 LM150用作 COT 控制器- https://www.ti.com/product/LM3150

     

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    由于库存可用性,我可以使用此零件  

    TPS40050QPWPRQ1 替代 TPS53015DGS?

    以及备用部件是否与  CSD87350Q5D FET 兼容。

    请就这一备选部分发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    我正在使用 TI 网站上的此表 sync-buck-FET-loss -Calc_Rev1来计算备用部件的功率损耗(

    TPS40050QPWPRQ1 )适用。  

    请提供以下数据表中未提供的信息  

    TPS40050QPWPRQ1。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santhoshwaran,

    TPS40050QPWPRQ1是一款也可在您的应用中使用的控制器。 关于计算器的参数,

    1.对于“挑选感应器”项目,请选择设计中使用的感应值

    2.对于“T<= 125C 项目”,请使用您要操作 TPS40050的环境温度

    请允许我看看我是否能找到特定于 MOSFET 驱动器和失效时间的信息。 我认为您目前拥有的值适合于选择功率级 MOSFET。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

     请问何时可以获得 MOSFET 驱动器和失效时间的数据。

    请尽快告诉我。

    请确认  

    TPS40050QPWPRQ1具有

    CSD87350Q5D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑托肖瓦南

    以下是您请求的信息:  

    TPS40050QPWPRQ1与 CSD87350Q5D 兼容。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alec,

    我将在新设计  TPS40050QPWPRQ1中使用此部件。请告诉我该部件是否将在未来5年内有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我希望 TPS40050QPWPRQ1在未来5年内可用,但我无法做出这一保证,因为我无法控制这一决定。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 TPS40050QPWPRQ1数据表中    

    有人提到引脚提供的电压大于9V。但在 FET 侧 CSD87350Q5D 中  

    栅极驱动电压应介于4.5V 至8V 之间。因此,您如何说这两个部件是兼容的。请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议 , LM3150MHX/NOPB 的部件与  CSD87350Q5D FET 兼容。 请  在此处给出这些部件 LM3150MHX/NOPB 的上升和下降失效时间。 请告诉我如何验证其兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Santhoshwaran,

     CSD87350Q5D 的栅极驱动电压与20V 输入电压不兼容,这是正确的。 对于8-10V 之间的输入电压,这是可以接受的,因为 TPS40050使用 BP10作为栅极驱动。

    如您所述,由于 LM3150 的 VCC/闸极驱动电压被调节到5.95V (CSD87350Q5D 的电压范围在4.5V-8V 范围 内),因此它在整个输入范围内与 CSD87350Q5D 兼容。 LM3150数据表不发布死机时间。 但是,该数据表提供了最小非工作时间的指导。

    根据数据表指导,我将在 最坏的情况下适应每次转换100 ns 的关闭/打开延迟。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德