主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO, GPCCHEM, EV2400, BQ20Z655, BQ40Z50, BQEVSW
你好! 我目前正在进行一个项目,需要将电池管理系统与 MCU 配合使用。 我想知道是否可以通过 SMBus 和 MCU 将命令发送到 BMS,以用于更改 ChemID,将设备设置为不同模式等目的。是否可以在没有 BQStudio 和评估板的情况下执行此操作?
关于 ChemID -我将使用锂离子电池来支持该项目。 我在几个线程中看到,这些设备预加载了固件和默认设置。 我还了解到 ChemID 是被德州仪器(TI)锁定的一项专有功能,因此(至少从我在本论坛上看到的情况来看),它们是不可编辑的——尽管可能还有“其他”方法。 我想知道电池类型是否是 ChemID 的唯一重要属性,以及 BQ-device 是否预加载了锂离子作为其默认设置。 如果情况如此,我必须编辑 ChemID,我应该如何解决这个问题?
最后,在设置并提供必要的电源后,是否可以立即使用 BQ 设备?
最佳
瑞兹