This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS777:合适的输出电容器(陶瓷,ESR)

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS767, TPS777
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073857/tps777-suitable-output-capacitor-ceramic-esr

部件号:TPS777
“线程”中讨论的其它部件:TPS767

从 TPS77725数据表:

“与所有低压降稳压器一样,TPS777xx 和 TPS778xx 需要在 OUT 和  GND 之间连接输出电容器以稳定内部控制环路。 μF  mΩ Ω 的最小电容值为10 μ A,ESR (等效串联电阻)必须介于50 μ A 至1.5 μ A 之间。 μF  Ω 值10 μ A 或更大,前提是 ESR 小于1.5 μ A。 固体钽电解电容器,铝电解电容器和多层陶瓷电容器都是合适的 ,前提是它们符合前面所述的要求。”  

我们希望使用陶瓷电容器进行输出。  但是,陶瓷部件的 ESR 数据很难获得。  大多数数据表不包括此参数,也不包括提供频率图解的数据表。  似乎无法找到适合0.050至1.50欧姆范围的陶瓷电容(中间频率的 ESR 值下降得太低,在少数几个我们能够找到 ESR 图解)。

您能否为如何选择合适的陶瓷组件提供一些指导?  您是否可以共享任何能满足 TPS77725输出要求的电容器部件号示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    陶瓷电容器本身在这方面可能很困难。 请注意,您可以从频率阻抗图解中获取 ESR,如下图从 DigiKey 论坛中提取的图示。 ESR 可以被视为阻抗图解频率上的最低点,发生该点的频率是电容器的共振频率。 建议选择谐振频率超出 LDO 内部误差放大器带宽的电容器,该放大器通常可扩展至100kHz - 1MHz。  

    50mΩ 陶瓷电容的低 ESR 的一个(可能不是那么理想)解决方案是使用串联电阻人为添加所需的 ESR。 此解决方案的效果还可以,但这当然会增加解决方案的大小和成本。  

    如果这不是一个选项,如果您提供了有关应用要求的更多详细信息,我可以建议使用另一个部件。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    感谢您提供信息。  我想我会把齿轮换成电解帽。  我对陶瓷解决方案的希望来自于 TPS767的类似数据表。  外部电容器部分几乎与 TPS777一致,并增加了以下几行:

    “大多数商用10 μF 表面安装陶瓷电容器(包括来自 Sprague 和 Kemet 的设备) 都符合上述 ESR 要求。”

    但是,TPS767数据表中可能存在矛盾。  文本要求最小值为50 mOhm,但详细的稳定性区域图表并未在 ESR 上显示低端要求。  如果图表是现实的,那么引用的评论是有意义的。

    -K