请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ25895 我们正在寻找单芯锂电池电源组充电控制器和升压组合 IC。
电源输入= 4.5-5V。
充电电流>1.5A。
系统功率要求= 5V @ 3A。
我们的要求是在充电时让系统通电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.