尊敬的 TI 专家:
我们目前正在评估 UCC5870-Q1栅极驱动器 IC 与 SiC MOSFET 的组合。
出于安全原因,我们的目标是监控 MOSFET 栅极尽可能靠近真实设备的电压。
在评估过程中,提出了以下问题:
) 请确认,Vgth Monitor 只能在配置模式下运行,而不能在活动模式下运行。 因此,在有源负载的情况下无法进行 Vgth 测量。
2) TI 网站上的文档 slyp764显示了第29页上的栅极电压监控电路,该电路可感应电源开关上外部栅极电阻器后的电源开关栅极电压。
遗憾的是,我们在数据表 SLUSD86C 中找不到有关此电压监控的任何说明。 图7-31仅显示了在栅极电阻器之前感应到电压的电路。
请提供一些其他信息吗?
例如:哪个针脚用于浇口电压监控? 必须使用哪种软件配置? Vbst 扮演的角色是什么?
(第3条) SLUA883 (03/2020)中 SM24和 SM25的功能是否与数据表中的图7-31相同?
SLUA883中的连接可能连接错误?
对此,我要表示诚挚的感谢
Andreas Storbeck