This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在尺寸标注中,是否考虑了超过 ROC 的直流总线切换瞬变?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073784/are-dc-bus-switching-transients-exceeding-roc-to-be-considered-in-dimensioning

部件号:UCC27710
“线程:ABS”中讨论的其它部件

此设备的建议最大源电压定义为600 V

如果我的额定直流总线电压为600 V,但预期常规切换瞬态峰值超过600 V 但低于700 V,那么在正常操作中,这是否被视为在建议的工作条件下? 还是应该对系统进行尺寸调整,使常规切换峰值保持在建议的工作条件内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saumon,

    对于长期产生的应力水平,应考虑建议的工作条件,或者,如果有常规切换瞬变(经常发生),则可能需要考虑这一点。 设备的预期使用寿命基于符合建议的操作条件的假设。

    对于短期瞬变,应采用 ABS 最高额定值。 在这种情况下,设备在总工作时间内不会承受超过建议额定值且低于 ABS 最大值的电平。

    如果超出建议额定值的情况是在每个切换周期发生的,则应解决这一问题,因为这将导致大量曝光总时间。 例如,如果这种情况只发生在应用程序中意外和偶尔发生的情况下,则不应严重影响 IC 的使用寿命。

    确认这是否解决了您的问题,或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致,