This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710计时要求问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073754/bq25710-bq25710-timing-requirements-question

部件号:BQ25710

8.6 计时要求的数据表:

300 ns (最大)上升时间是快速模式(400kHz)的规格,标准模式(100KHz)的上升时间应为1us (最大)。

但是 ,从数据表中可以看出,标准模式下的100kHz 是时钟频率的最大值,因此,如果只有其他计时规范处于快速模式,我认为这是有问题的。

  在标准模式(100kHz)下使用1us (最大)上升时间是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seiya-San,

    请遵循数据表上的数字。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”