This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620MQ3EVM-2M:将输出电压设置为4.5V?

Guru**** 1159850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620MQ3EVM-2M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073474/lmr43620mq3evm-2m-setting-the-output-voltage-to-4-5v

部件号:LMR43620MQ3EVM-2M

大家好,团队

希望你们做得好! 我计划购买 LMR43620MQ3EVM-2M,但我不确定如何将主板设置为4.5V 的输出电压。

评估板上的输出电压是否可以设置为4.5V

如果您需要更多信息,请告诉我。

谢谢!

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请允许我与应用工程师联系以获取此设备,我将尽快与您联系

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康纳,

    可以将评估板上的输出电压设置为4.5V。 数据表中的第9.2.2.2.1节包含有关此方面的信息。   

    我会使用以下电阻值将输出设置为4.5V:

    RFBT = 45.3k 欧姆

    RFBB = 13k 欧姆

    此致,

    哈里森草地