This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:计算 RDEMB 电阻器

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075035/lm5116-calculating-the-rdemb-resistor

部件号:LM5116

大家好,团队

请检查以下请求并提供建议吗?

"

LM5116MHX

虽然输入电压为48 V,输出电压为13.4V,但我们串联连接至 DEMB 引脚的 RDEMB 电阻器为10k;尽管我们从高达12A 的输出中获得功率,但低压端不会打开 MOSFET,它充当二极管。
虽然输入电压为48 V,输出电压为13.4V,但我们串联连接至 DEMB 引脚的 RDEMB 电阻器为220k;当我们从输出中获得12A 的功率时,低压端 MOSFET 会打开,但在6A 的功率下它不会打开。 (当输入电压在6A 输出功率下从38V 下降时,低压侧 MOSFET 将打开。)

我们的目标是在输入电压为48V 且消耗约3A 功率时,使低压端 MOSFET 能够启动。

我在数据表中找不到有关计算 RDEMB 电阻的详细信息。 您能否提供有关此引脚的控制和计算的详细信息?

"

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Furkan  

     数据表第7.4.1节中提到了 DEMB 电路的详细信息。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5116.pdf 

    首先,请确保变频器在 RDEMB 处的0欧姆电阻器工作正常。  

    -李家祥(应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,EricLee,

    输出时已读出13,4V (对于除雾为0Ω Ω)。 但低压端 MOSFET (Q10)无法打开。我只看到 MOSFET 之间的尖峰信号。 我们的使命;

    “虽然输入电压为48 V,输出电压为13.4V,但我们串联连接至 DEMB 引脚的 RDEMB 电阻器为220k;当我们从输出中获得12A 功率时,低压端 MOSFET 会打开,但在6A 功率下它不会打开。 (当输入电压在6A 输出功率下从38V 下降时,低压侧 MOSFET 将打开。)

    我们的目标是在输入电压为48V 且消耗约3A 功率时,使低压端 MOSFET 能够启动。”

    我们如何解决这个问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾丁  

    请您详细解释一下带有0欧姆阻滞器的低侧 MOSFET 操作吗? 如果可能,请分享一些波形。  

    此致,
    李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,当0Ω μ s 脱模时,低压端 MOSFET Q10始终如上(我甚至尝试了134V,50A 输出)。 当对针脚220k 除雾时,输出13.4V 6A 低压侧,如上方。 10分钟后,Q10 MOSFET 变得太热。

    加载12A 时,低压侧的安全门销如上所示。 加热器温度低于6A。 并且,

    排放销如上。 (输出-> 13,4v 6A 相同)

    有什么区别? 如何计算除雾针脚值? 我希望它在3A 负载后打开。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾丁

    有趣的是,当负载较轻时,MOSFET 温度会更高。 请您先检查是否有任何直通问题?

    -李家祥(应用工程)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在结束这条线程,因为我已经听不到你的声音了。
    如果您仍在尝试解决此问题,请随意打开新线程或重新打开此线程。 谢谢
    -李家祥(应用工程)