This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:对于 BQ24780S,如何在提供 ACIN 时关闭电池?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076023/bq24780s-for-bq24780s-how-to-close-the-battery-when-acin-is-supplied

部件号:BQ24780S
“线程”中讨论的其它部件:测试BQ25720BQ24780

大家好,团队,

我们 使用的是全电压为16.8V 的4S 电池,  需要在提供14V ACIN 时关闭电池。  我们 准备将 BAT FET 更改为作为 AC FET 的双 FET,以阻止车身二极管电流。 但是,根据我们的测试,当   提供14V ACIN 时,BAT FET 无法关闭,直到 ACIN 电压上升到17.8V。  如何修改电路?

请就此提供一些建议?

此致,

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BATFET 无法阻止蓄电池放电电流,因为即使在其关闭时,它也会通过车身二极管。




    BQ24780S 是一款降压充电器,输入绝对不应低于电池电压。 如果您继续沿着这条路行驶,可能很难适应所有操作。 例如,14V 输入可用,即使您添加了双屏蔽 FET,BATFET 关闭/切换超时也可能难以实现。  

    我建议您查看 BQ257xx 降压升压系列。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html#p273=Switch-Mode%20Buck-boost

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭,

    非常感谢!

     BQ257xx 降压升压系列不适合我们的应用,因为降压升压开关一直开着,噪音太大。

    请参阅    DS 中的7.3.2系统电源选择,其中列出了 BATFET 和 ACFET 打开/关闭的情况

    当适配器不存在时,将 ACDRV 拉至 CMSRC 以保持 ACFET 和 RBFET 关闭,断开
    适配器。 BATDRV 保持在 V BATSRC + 6 V 位置,以将蓄电池连接到系统(如果存在以下所有情况)
    条件有效:
    1. V CC > V UVLO
    2,V ACN < V SRN + 200 mV
    3. ACFET/RBFET 关闭
    在插入适配器后,如果出现以下所有情况,系统电源将从电池切换到适配器
    条件有效:
    1. ACOK 高
    2.未处于读入模式
    3.处于记忆模式和 V SRN <电池耗尽阈值

    关键点似乎是   打开 BATFET 的 V ACN < V SRN + 200 mV。  当 ACIN 提供时,如何拉下 V SRN? 因此 ,V SRN 引脚和 BAT 之间的分辨率必须更改为10k。   由于 V SRN 的输入阻抗应该很高,这应该是合理的,对吗?

    请帮助详细描述!

    此致,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    我认为如果您的 VIN 低于蓄电池电压,很难预测潜在问题。 例如:



    即使 BATFET 路径是固定的,也有一条从电池->感应器->高端 FET 主体二极管返回到 SYS 输入的路径。 电感器在直流电压下短路。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭,

    非常感谢!

    是否有其他部件符合我的要求?

      ,ACIN 通电时,不管交流电是多少,都要切断电池。

    2.交流或最佳可得技术驱动系统,不涉及降压或升压。

    3.支持电池 充电

    此致,

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ257XX 降压-升压充电控制器(如上所述)。 BQ257XX 可以直通模式(PTM)操作,效率高达99%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,周虎  

    非常感谢!

    但是,从 BQ25720的原理图中,系统也被 BATFET 主体二极管夹紧,因此电池永远不能闭合,对吗?

    无论 ACIN 的电压如何(范围为12-18V),我们都需要在提供 ACIN 时完全关闭电池。

    如何 在蓄电池和 RSR 之间添加 N-FET 并使用 BATDRV 信号在 旧24780电路中进行控制? 因此,我们只需要在  需要关闭警棍时通过短信息来关闭 N-FET。

    此致,

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    对于 BQ25720,您无需添加任何额外电路即可实现此目的。

    请参阅以下数据表:  

    '当蓄电池电压升高到高于最小系统电压时,当 BATFET 关闭(无充电或无补充电流)时,系统电压调节到高于蓄电池电压150 mV。'

    当系统电压调节到高于蓄电池电压150 mV 时,蓄电池体二极管将不会放电。  

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭,

    非常感谢!

    我们 需要交流或 BAT 电力来为系统供电,而不需要降压或升压来降低开关噪音。 因此,BQ25720可能不适合它。

    如何 在蓄电池和 RSR 之间添加 N-FET 并使用 BATDRV 信号在 旧的 BQ24780电路中进行控制?

    此致,

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    我认为,BQ257XX 降压升压控制器是您前进的最佳途径。 许多客户已将其用于复杂且可能敏感的应用程序。

    如我之前所述,我不建议在 VIN < VBAT 的情况下使用 BQ24780S。 即使我们忽略了需要的 BATFET 修改(不管这是否可能是另一个讨论),高端开关路径主体二极管也无法修复。 直流电感器短路。


    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭,

    非常感谢!

    我看到了您的电路中的路径,但我的意思是在我的电路中添加 N-FET,并将 BATDRV 与现有的 BAT-FET 共享。 当 ACIN 提供时,用小型 P-FET 将 B 点短, 以关闭 BAT-FET。  

    它能工作吗?  

    此致,

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    我只能提供提示和建议。 我建议使用 BQ257XX 降压升压控制器。

    但是,这最终是您的决定。 如果您选择这种方式,支持也将受到限制。 这也是我第一次看到有人试图这样做。

    请至少修改 EVM,并使用您计划首先进行的修改对其进行测试。 我们从未在该配置中测试过它,我们不推荐它。

    https://www.ti.com/tool/BQ24780SEVM-583 

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭,

    非常感谢!

    我们只是希望在正常模式下不进行切换。

    根据我的新约, 在充电模式下有一个问题,因为添加的 N-FET 在 BAT 和充电 FET 之间,而在充电时 BAT-FET 关闭,所以始终有一个与 BAT 串联的身体二极管, 这将改变充电电压的终点。 如果我们仍将充电电压设置为16.8V,则电池永远不会充满电。  如何解决问题? 希望得到您的建议。

    此致,

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    请测试 EVM。  不建议您使用 BQ24780S。

    https://www.ti.com/tool/BQ24780SEVM-583

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭,

    非常感谢!

    我们 将尝试使用 EVM。  

    您能否提供一些建议,说明如何补偿  通过添加在 BAT 和充电 FET 之间的 N-FET 所产生的充电电压变化?

    此致,

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    为庆祝总统节假日,我们的办公室将关闭。 回到办公室后,我们将于2月23日返回给您。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电压感应在 SRN 引脚上完成,因此不会发生任何电压变化。

    两个 FET 应同时完全打开和完全关闭。 NFET 的源连接也应该相同。

    *注=对于这些类型的应用程序,我只是回答问题,但无论如何不能保证我的评论/建议能够在这些类型的应用程序中发挥作用。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭,

    非常感谢!

    请参阅随附的电路,添加的 NFET 用于在提供 ACIN 时阻塞蓄电池,而 BATFET 在充电时关闭,因此应该有一个与蓄电池串联的身体二极管。  

    您能否提供一些建议,说明如何通过添加 在 BAT 和充电 FET 之间的 N-FET 的主体二极管来补偿充电电压变化?

    此致,

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    我再次建议您不要使用 BQ24780S。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭,

    非常感谢您的亲切帮助!

    我们 将尝试使用 EVM。  

    此致,

    老虎