This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:充电问题

Guru**** 2539530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076166/bq25672-charging-issue

部件号:BQ25672
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

当蓄电池进入蓄电池保护时,输出为0V。 此时,25672为电池提供了2V 以上的电压,但无法激活电池,也无法充电。

客户想知道如何设置激活电池的参数?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    您可以使用 IC 顶部标记回复吗?

    此致,  

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    它是 BQ 25672 14A9028。 并非所有电池都能为电量耗尽的电池充电。 根据蓄电池规格,蓄电池保护板的释放电压为6.1伏,为两节电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了 BQ25672的 Vbat,它大约是1.9V 的设备,无法为电池充电,而对于好的设备,它大约是8.2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bao,

    根据电池组寄存器位=2S,充电器在涓流充电(2.5V)后设置大约6.1V 的1.5s 中间 REG 电压。  如果您的客户将电池切换为3S,这会增加中间电压。  这奏效了吗?  如果是这样,请确保主机软件从 Cells-3S 默认值中降低了 SYSMIN 和 VBATREG 寄存器设置。  

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    感谢您的快速回复。 它始终是2S,电池在设备内部。 问题是,如果电池全部耗尽,大约20%的设备无法充电。 蓄电池电压始终读数为1.9V,即使长时间充电也不会改变,看起来蓄电池的 PCM 没有释放。  我们 从 BQ25672测量了 Vbat ,没有电池,BQ25672的电压大约为1.9V ,无法充电,而对于可以为耗尽的电池充电的好电池,电压大约为8.2V。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且,良好的设备始终可以为 所有耗尽的电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bao,

    我已确认您的批次 IC 在生产过程中使用了不正确的测试程序。 当前正常工作的 IC 将继续正常工作,但无法充电的 IC 将无法正常工作。  我建议为那些出现故障的设备启动 RMA。  

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFM 模式波纹是此问题的触发器。  一些客户已通过禁用 PFM 来解决此问题。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    PFM_FWD_DIS 的默认值为0。   我们通过将 PFM_FWD_DIS 更改为1来禁用 PFM,但仍无法为 耗尽的电池充电进行测试。 是否需要相应地更改其他寄存器?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bao,

    好的。  然后,我建议通过向其购买 IC 的供应商(或 TI)请求更换 IC。   

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,ñ a

    有没有其他方法可以解决这个问题,我们已经用这个 IC 制造了1000个设备,更换 IC 非常困难。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bao,

    正常工作的主板将继续正常工作。  只要连接了部分充电的电池,不能连续充电的电池就会正常工作。  

    一些客户通过关闭 PFM 并将细胞位(REG0x0Ab7:6)增加到下一个配置,能够退出涓流电荷。  更改单元格位会自动更改 VBATREG,SYSMIN 和 ICHRG,因此主机需要重写这些字位以防止 OVP。

    此致,

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bao,

    我发现在许多有此问题的设备上,如果我将 SYSMIN (REG0x00b5:0)重置为2.75 V,充电器将退出连续充电。  可以试试吗?  然后,当保护器关闭时,您需要将 SMIN 重置为所需的值。

    此致,

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    我没有找到 REG0x00b5:0注册表,能否向我展示它在数据表中的位置? 谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 Vsystem 吗? 对于2s 电池,我认为默认值为7V,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bao,

    是的,就这样。  内部不匹配随着 SYS 电压的升高和 PFM 切换噪音的增加而变得更加严重。  在保护装置关闭之前设置 SMIN=2.75V 并禁用 PFM 模式对某些客户有效。

    此致,

    杰夫