请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP8867C-Q1 “线程”中讨论的其它部件: LP8867-Q1, LP8867C
大家好,团队
您是否有 LP8867-Q1和 LP8867C-Q1在引脚位置,引脚功能,电气特性,内部芯片,电线粘接差异方面的比较表?
我提议将 LP8867C-Q1替换为 LP8867-Q1,我们需要这些区别。 我应该注意,数据表的“5器件比较表”是不够的,因为它不包括每个 引脚位置, 电气特性以及内部芯片,电线连接差异。
此致,
Ochi