This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何更改 BQ25703's 降压\扣件升压\升压

Guru**** 2523280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075813/bq25703a-how-to-change-mode-of-bq25703-s-buck-buckboost-boost

部件号:BQ25703A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

在什么情况下,BQ25703A 在电源和电池电压之间以降压、升压或升压模式?运行;

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果 VBUS > VBAT,则为降压。

    如果 VBUS < VBAT,则表示它是增强。

    如果 VBUS ~ VBAT,则为升压。

    这一概念适用于所有降压,升压,降压-升压转换器。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道三种模式的电压差值的确切值,即:

    在    降压模式下运行时,VBUS 和 VBAT 之间的确切差值是多少? 增压和扣合升压模式也是?

    对于扣升模式, 当 VBUS 和 VBAT 的电压相同(如16.8V 或12V)时,降压或升压的中间级电压(是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,只要您的输入/输出在数据表允许的范围内,而不是在极限范围内,就可以了。 我不建议使用极低的输入(如数据表中的最小值)和极高的输出(如数据表中的最大值)等极端值,但我没有看到任何与此相关的客户问题。

    如果你需要更多的细节,我恐怕这里的解释会非常复杂。 但是,我建议您在网上查看各种电子文档。 例如:

    https://www.ti.com/lit/an/snva559c/snva559c.pdf?ts=1644505378708&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    其他来源也有所帮助,因为 SMPS 概念在电源 IC 之间非常可转让。

    2.当输入与输出类似时,它将进行调节。 IC 将处理此问题。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想知道三种模式的压差值和扣带增压模式的中间级电压,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HP,

    请参阅以下数据表:



    如果 VBUS 介于0-24V 和蓄电池电压(或 SRN)之间介于0-19.2V 之间,则会应用以下条件:

    如果 VBUS > VBAT,则它会降压并降压。

    如果 VBUS < VBAT,则表示它正在增强并逐步提高。

    如果 VBUS ~ VBAT,则为升压。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 的,这是常见的,但在我们的测试中(VBUS 为16.8V,系列为4节)²的电池为16.8V),在 恒压充电阶段,当 VBUS ~ VBAT 时,会看到停止充电,所以为什么可能这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详情见上文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个细节流程如下:1.充电器的电源在哪里?3.电池电流来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器无缝地从降压/升压/降压-升压模式过渡,无需用户干预。 在轻负载下,也可以在升压降压模式下操作。 充电器利用所有四个开关来实现最佳效率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    已经过去了一周,没有人回应,所以我假设问题已经解决。

    如果您有更多问题,请随时与我们联系并开始新的 E2E 线程。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”