请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS24742 您好,
我的客户有 一个3蓄电池备用电源系统需要使用 TPS2474x。
如果他们有自己的 MCU 可以监控电池电压水平,希望使用 GPIO 控制 TPS2474x, 如何控制 Enor 和 ENHS?
理想行为如下:
1.蓄电池1放电至2.8V 低电压,然后打开蓄电池2电源通道放电,关闭 蓄电池1电源通道。
2. 蓄电池2放电至2.8V 低电压,然后 打开蓄电池3电源通道放电,关闭蓄电池2电源通道。
3. 蓄电池3放电至2.8V 低电压,然后 打开蓄电池1的电源通道放电, 关闭蓄电池3的电源通道。(手动将蓄电池1更换为满电)
我们可以参考哪一个 EVM 参考设计?
还是可以让它独立工作?