This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:如何设置电压值以为电池充电至该电平?

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ25171-Q1, BQ24092, BQ25170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076151/bq24092-how-to-set-a-voltage-value-to-charge-the-battery-up-to-that-level

部件号:BQ24092
“线程”中讨论的其它部件:BQ25180BQ25171-Q1BQ25170

您好,

我 正在为 1芯电池充电,充电量高达充电状态的40%或50%。  

使用运算放大器作为比较器,将晶体管用作开关是其中一个想法,但我想知道我是否可以通过使用充电器 IC 本身来实现这一点。  

我可以设置一个电压级别,例如,3.8伏(假设它对应于电池充电状态的?%),以便为电池充电至该电压级别?

我对您的所有建议,想法,体验结果 等持开放态度

此致,

警犬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caner,您好!

    BQ24092用于4.2V 充电,我们还有其他支持 较低电压 的充电器,请查看 BQ25170/BQ25171-Q1或 BQ25180。

    此致,

    尼克