This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803-Q1:额定功率

Guru**** 2501975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3803-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074985/tps3803-q1-power-rating

部件号:TPS3803-Q1

您好,

根据 TPS3803-Q1的数据表,Ta<25°C 的功耗额定值为321mW。请告诉我理论上如何计算?

 因为 RθJA º C 与环境的热阻 为246.6°C/W 工作温度为125C,环境温度为25C。  

因此,额定功率=(工作温度-环境温度/  RθJA ),即(125-25)/246.6提供405.5mW,这与数据表中的值不同。

因此,请告诉我,如果上述程序有误,该如何获得额定功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    321mW 是此封装在 Ta<25C 时可处理的最大功率消耗。 此设备无法处理405.5mW。 这意味着您需要相应地改变操作条件或热设计。 希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,但请解释一下这321mW 功率在理论上是如何产生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    321mW 是根据设备及其封装的热建模计算得出的。 希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我正确,将使用以下公式计算功耗。

    对于此 IC,根据数据表,

    Tjmax = 125

    RθJA = 246.6 C/W

    因此 PD =((125-25)/246.6)= 405.5mW

    理论上,它的功率为405.5mW,但我想知道数据表中321mW 的功率是基于什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mayur,

    你是对的。 “理论上”您应该能够在该封装中散失405.5mW。 但是,该封装只能耗散321mW。 这意味着您需要调整热电设计,使其不超过此限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的澄清。  

    我想知道 TPS3703A4120DSERQ1的实际功耗能力是什么,因为数据表中没有提供该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS3703A4120DSERQ1:很抱歉,我没有数据表以外的任何数据。 但这 是一名电压主管。  由于设备 不能处理电源,因此设备确实不能耗电。