This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511:BQ500511接口工作 i2c 和命令分析

Guru**** 691900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ50002A, BQ500511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075781/bq500511-bq500511-interface-work-i2c-and-command-analysis

部件号:BQ500511
“线程”中讨论的其它部件:EV2400BQ50002A,BQSTUDIO

你好! 使用发射器芯片 bq500511和 bq50002a,接收器在芯片 BQ51050上实现。 我使用 EV2400处理芯片 bq500511。

1.如何计算接收到的功率(FOD 遥测,bqStudio)?  如何读取 接收到的功率(FOD 遥测,bqStudio)?

2.在 Advanced Comm I2C (高级通信 I2C)窗口中,我安装了 I2C 地址28 (十六进制),启动寄存器 D5 (十六进制),要读取的字节数为32。

如果有接收器,我会得到一个答案- 1F 4A 00 0A 00 05 0A 00 43 00 11 00 10 00 3F 58 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00。

字节4 - 0A -接收功率=10 (dec)。 在窗口中,电源(FOD 遥测,bqStudio)=351mW

字节5 -00。应该使用什么值?

3.我可以使用哪些命令来了解充电的开始时间?

4.我可以使用哪些命令来了解充电完成情况(100%)?

5.如何跟踪因异物导致的电荷停止?

请解释。 SLUA767中的信息对我来说是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将就此问题与您联系。

    最好脱机工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 只需帮助我解决这些问题。