This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54429E:TPS54429E QFN16布局指南

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54429E, TPS54526
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075067/tps54429e-tps54429e-qfn16-layout-guidance

部件号:TPS54429E
“线程”中讨论的其它部件: TPS54526

我决定在新设计中使用一些 TPS54429E 降压转换器,我只是想获得一些布局指导,因为我使用的 QFN 部件没有数据表中所示的推荐布局。 原理图和布局如下所示,我的12V 电源来自底部,5V 来自顶部。 我计划对3V3导轨使用相同的零件,并且可能对某些零部件使用相同的布局,但值不同。

如果有人能看看我的布局,并告诉我它是否足够,我将不胜感激。 我已经尽力了折叠版式指南,但可以进行合理检查,以确保我没有错过第一稿中的任何重要内容。 PCB 将是4层,地面平面直接位于顶层下方。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig,

    让我看看,明天再回来。

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig,

    很抱歉,数据表中没有 TPS54429E QFN 参考布局带来的不便。 有关 此布局,请参阅 TPS54526第20页。 它的引脚和封装是相同的,因此它应该起作用。  

    一些评论:

    1. C17应直接连接到 VREG5。 请注意,如示意图所示,不应将 C17连接到 PG。

    2.不需要 R10。

    3.我将尽可能遵循 TPS54526布局:

    • L2应旋转180度,将 C84和 C103移至靠近 PGND 引脚的位置
    • 旋转输入盖 C2/C10/C11 90度,连接与 TPS54526相同的接地铜
    • 将所有电容器和 IC GND 板或引脚连接从热释放更改为实心连接
    • 将 Vo 通过从感应器垫移至输出盖垫。
    • 在 IC 散热垫上添加9个散热片

    谢谢,

    阿莫尔