This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:输入电容器选择要求

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074975/ucc256403-input-capacitor-selection-requirements

部件号:UCC256403
“线程”中讨论的其它部件:UCC28180

您好,

我现在正在为 PFC 和 LLC 设计电路。
PFC 是 UCC28180,LLC 是 UCC256403。
我想问一下 LLC 的输入电容器。

我是根据 UCC256403数据表的典型应用进行设计的。
但是,尽管有输出电容器常数的描述,但没有关于输入电容器的特别描述。
如何选择输入电容器?

后来,我计划在 PFC 的输出电容器后面插入一个用于噪声抑制的线圈,并为 LLC 插入一个输入电容器。
这种方法是否有问题?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    我假设您想要在 PFC 电容器的输出处连接 LC 滤波器,以使 LLC 输入电压无波纹。  

    由于 PFC 电容器的波纹电压是输入线路频率的两倍,因此所需的滤波器尺寸将会很大,从而降低转换器的功率密度。

    因此,您无需在 PFC 输出处连接 LC 过滤器。 您只能将一个高频电容器(0.1uF)与 PFC 电容器并联,PFC 电容器将为高频 LLC 输入电流提供低阻抗。  此外,您需要确保 LLC 有足够的增益来实现调节输出电压(在 LLC 输出处),而不考虑 LLC 输入电压的波纹。

    理想情况下,PFC 输出电容器值(LLC 输入电容器)取决于整个交流-直流转换的保持时间。

    请参阅 UCC28180数据表以计算 PFC 输出电容器值。

    另外,请参阅以下链接中的 LLC PFC 示意图,查看 PFC 和 LLC 之间的连接:  PFCLLCSREVM-034用户指南(TI.com ), PMP40580示意图

    此致

    曼尼甘塔