This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找设备

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074939/looking-for-device

“线程”中讨论的其它部件:LM5180LM5017

您好,Team,

我的客户正在设计一款略有不同的 SMPS 应用程序,并且正在努力寻找一款能够正常工作的芯片。  低功耗(约1瓦),半桥,小尺寸(10毫米)。  

所以 他们需要  
可转让宽输入电压范围(3.0V 至36V)
内部开关(1-2A)高侧和低侧
PWM 控制器,  
可调频率(400kHz-1MHz)可协商  

理想的功能
软启动
脉冲电流限制
-OV/UV 锁定

1)降压控制器似乎很可能,但不清楚开关电流是否可以是正极和负极(半桥电流是正负极)。  低压侧开关是否会降低电流?  

2)是否有适合1W 功率级别的半桥控制器?  

此致
Reanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reanan 您好,

    降压转换器不适用于半桥拓扑。  半桥的逻辑是交错隔离的降压。  换言之,D 周期分别在 HS 和 LS FET 之间划分;D1和 D2。  当 HS 和 LS FET 均关闭时,会出现1-D1和1-D2期间。  将降压(显然不是隔离的)与 HS FET 打开时的 D 周期和 LS FET 打开时的1-D 周期进行比较。  您需要为我们提供专用的半桥转换器或推挽式应用。

    但是,如果您的功耗要求仅为1W,我建议您考虑 Fly-Buck 拓扑或 Fly-back 拓扑。  请分别考虑 LM5017或 LM5180, 希望这能有所帮助?

    大卫·巴巴。