This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:DDR3终端电压生成

Guru**** 2512925 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074737/lp2998-ddr3-termination-voltage-generation

部件号:LP2998

嗨,Team 在我的 DDR3终端电压生成设计中使用 LP2998来生成 DDR3 (4Gb*2),它是否支持当前范围。

我们希望连接 Avin =3.3V 和 PVIN=VDDQ=1.5V。

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    LP2998可支持高达1.5A 的连续电流和高达3A 的瞬态步长。

    DDR3内存的当前要求是确定该特定设备是否适合您的系统的因素-请参阅 DDR 内存的数据表以了解输入电流要求是什么。

    谢谢,

    卡迪姆