您好,TI 专家
客户公司正在使用电路,如下所示。
TI 在所附电路图中应用了部件
- U1:LP38693QSD-5.0/NOPB (LDO)
- U2:LM73606QRNPTQ1 (降压转换器)
-U3:INA199B2QDCKRQ1 (电流感应放大器)
[控制器7V DC-DC]
[控制器 ISELED 输出]
[ LED 条形连接器和 LDO ]
在客户公司组装 ISELED 产品时出现问题。 以下可疑部件是否正确? 请告诉我们您的评论和其他补充意见。
这是一种在控制器板上提供7V 电源的结构,当连接到 ISELED 指示灯条时,它为每个条提供5V LDO 的 LED 电源。
每个信号阶段每个连接器上都有一台电视机。 LED 指示灯的 LDO 输出中还包括一台电视机。
但是,对于7V,控制器侧和 LED 指示灯栏侧没有电视保护电路。
因此,当控制器板在通电时连接时,问题似乎是由于触点电涌或 ESD 造成的。
Q1)分析方向是否正确?
问题2)如果我只在控制器端添加电视,是否会对其进行改进或补充?
问题3)或者我是否还需要为 LED 指示灯侧的每个连接器添加电视?
请评论和评论。
谢谢你。