“线程”中讨论的其它部件:TPS22917,
大家好,团队
我有一个关于电容器的问题,为什么建议 CIN 与 CL 的比率为10比1?
数据表第10.4节中提到“由于 NMOS 开关中的集成体二极管”。 但我相信 PMOS 也有身体二极管。 另一方面,具有 TPS22917等 PMOS 的类似设备在数据表中没有此类建议。
尽管在第一个 I 阶段,这是因为 TPS22917具有反向电流阻塞功能。 但是 TPS22810的数据表提到,建议使用10到1的 CIN 到 CL 比率,以最大程度地减少启动期间浪涌电流导致的 Vin 骤降。 启动行为如何取决于 MOS 类型? 建议使用 Cin:CL=10:1,因为 TPS22810具有 NMOS,还是因为另一个内部结构?
此致,
库鲁米