“线程”中讨论的其它部件:测试, TPS7H4001-SP, TINA-TI
观看完这段视频后,我有一些重要的问题: https://youtu.be/JUtnF8eHdaw?t=240
- 我们应该如何准确测量变频器的频率响应?
- 是否有一组公式可用于增益和相位差?
使用 PSPICE 模拟时间域瞬态响应时,负载步骤的“良好”稳定时间是多少? 我正在尝试确保控制回路不会被过度阻尼。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
观看完这段视频后,我有一些重要的问题: https://youtu.be/JUtnF8eHdaw?t=240
使用 PSPICE 模拟时间域瞬态响应时,负载步骤的“良好”稳定时间是多少? 我正在尝试确保控制回路不会被过度阻尼。
您好,
新型降压转换器的 EVM 用户指南显示了使用 BODE100仪器进行此测量的测试设置。 请参阅 TPS7H4001-SP 的用户指南
https://www.ti.com/lit/pdf/slvubo5
TPS50601A-SP 的设置将与此类似。
此外,TPS50601A-SP 器件的计算器位于以下链接中。
我找到了最佳的增益拨号方式,相位差是通过经验测量得出的。 使用计算器作为外部补偿的起点,然后在测试硬件时根据需要调整数值。
“良好”的稳定时间是相对的,基于单个系统的要求。 我通常希望在室温标称测量时获得60度相位边界,以便保持工艺,温度和电压至少45度。 TI 的以下应用注释对此有所解决。
谢谢
基督徒
我知道,进行经验测量是理想的,但我担心,由于我的计划(时间表和预算)限制,采购测试设备和分配时间将很难做到这一点。
此时,我们正在尝试模拟我们的状态,使所有设备都工作正常(可能不是最佳状态),同时进行设计配置(0欧姆电阻器和测试点),以便最后进行频率响应测量。
这篇文章表明有一种模拟频率响应的方法: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997415/tps50601a-sp-transient-analysis-issue-when-modifying-parameters?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS50601A-SP%2525252525252520phase%2525252525252520margin#
您能否提供更多有关此方面的信息? 与 PSPICE 相比,TINA-TI 似乎需要完成这项工作。