This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050驱动3个 LED

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080122/bq4050-drives-3-leds

“线程:BQ4050”中讨论的其它部件

您好,专家

1. 使用 BQ4050芯片驱动红色,黄色和绿色 LED 指示灯。

2.充电时,红色 LED 稳定亮起,充满电时,绿色 LED 稳定亮起。

3. BQ4050的 DISP 引脚通过交换机连接到 VSS,交换机打开以连接 VSS,交换机断开连接,VSS 未连接。

4. 电池未充电时,打开开关,SOC 为0~15%,红色 LED 稳定亮起;SOC 为15~80%,黄色 LED 稳定亮起; SoC 为80~100,绿色 LED 稳定亮起。

BQ4050芯片能否执行上述功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scofield,

    仪表可以以不同的格式报告 SOC,我建议查看 TRM 以了解我们的选项。 我不相信有一个用于您所描述的确切操作的设置。 通常,我们会以增量直接从 SOC 报告,因此在80%或以上的情况下,所有 LED 指示灯都将亮起,15-80%为红色和黄色,而只有不到15%为红色。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒