This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:BQ77908 EVM 4S 和8S

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77908A, BQ77915, BQ76920, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079245/bq77908a-bq77908-evm-4s-and-8s

部件号:BQ77908A
线程中讨论的其他部件: BQ77915BQ76920BQ76930

您好,

我已开始我的新项目,使用 BQ77908A 电池保护器 IC,因此我在该 IC 的 EVM 模块中有以下问题:  

1)根据表9中的单元格计数,数据表中提到删除一个字,因此我想澄清,我们是否需要根据单元格计数从 EVM 中删除这些组件?

2)该 IC 是否适合 I2C 通信?

3)我有计划使用 MCU 控制 CHG 和 DSCHG MOSFET,在这种情况下,我应该如何处理 IC 中未使用的引脚,如 CHG,DSG,CPKN,DCPKN?

4)在 TI 网站上,我找不到 EVM 产品,您能否向我发送此产品的链接,我是否需要 BQ77908A EVM 产品的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Babu,

    EVM 不再销售,因此无法获得电路板。  

    请按照 数据表9.1.6.5 4至8系列单元格配置一节中的说明将单元格设置为短单元格以减少单元格计数。 简而言之, 您应该从细胞堆叠顶部开始进行短路。 建议使用100欧姆上拉电阻器,但不需要。

    I2C 通信是可能的。

    由于您不使用 FET,请按照数据表9.1.6.4“通用返回路径”中的说明连接 IC,但不使用 FET

    这是一个非常古老的部分,这使得支持变得有点困难。 我建议您查看较新的部件,如 BQ77915或 BQ769x0/BQ76x2系列。  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道如何处理这个 IC 的 NC 销,我能不能让它们打开,然后  

    关于我不会使用的 TS 和 VTSB 引脚,那么在这种情况下,我应该怎么做,我是否要将其保持打开状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Babu,

    我认为您不能让 TS/VTSB 引脚保持打开状态。 存在开路和短路情况,可能会触发故障。 请参阅 数据表的9.1.4.1 TS 和 VTSB 引脚接口部分

    如 数据表的引脚函数中所述,您希望使 NC 引脚保持浮动状态。

    我想问,为什么要使用此部件? 如果您将 BQ77915用于单元格平衡,我建议您使用它。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用此 IC 的原因是,您提到的 IC 目前不能用于库存,我也与其他 IC 一起检查了,所有 IC 都不可用,并且在茄盒,TI 产品部分和 Digikey 中都缺货  

    只有此 IC 才可用,这就是为什么我没有其他选项  

    如果您认为有任何 IC 库存可用于我的4s 和8s 电池平衡以及 I2C 通信应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Babu,

    BQ77915的某些部件有库存,可能其中一个可以满足您的要求。 尽管此部件不支持 I2C。

    今年,BQ76920/BQ76930 (具有细胞平衡/I2C)的库存情况有望显著改善 。 从长远看,这部分的供应不应该有问题。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我可以看到这两个 IC 之间的区别,但问题是我必须在今年3月底之前完成我的第一个产品设计,这就是为什么我要参加这个 BQ77908A IC,  

    您认为 此 IC 不会是我的应用的更好选择吗?  

    如果可能,您可以检查我的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴布,

    随着时间的推移,这种设备的库存状况可能会恶化,因为这是一个较旧的部件,大多数生产正在远离这些部件。

    使用较新的零件后,库存状况将随着时间的推移而改善。 如果您不希望使用多个部件,则此部件的库存情况可能不是问题。

    这是一个10年前的零件,其特性,准确性和支持性更强。

    是的,您可以通过私人消息共享您的设计。 我会向朋友发送请求。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这些私人信息做出了回应,并将继续在那里。

    将关闭此线程。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢路易斯·埃尔南德斯先生