请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UC3525A 大家好,
我只是对10个输入引脚中的串联电阻器感到好奇。 为什么在 UC3525数据表的某些部分中淋浴是3K,而在其他部分中,您可以看到5K 电阻器? 可能是错误?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我只是对10个输入引脚中的串联电阻器感到好奇。 为什么在 UC3525数据表的某些部分中淋浴是3K,而在其他部分中,您可以看到5K 电阻器? 可能是错误?
谢谢!
安德烈斯
我在 UCC3525A 数据表方框图中看到两个示例,其中显示3 kΩ 内部连接到引脚10 (停机),一个示例显示5 kΩ(图5)。 正确的做法是,这很可能是图5示例中的一种类型。 无论哪种情况,内部电阻器都只是将基本电流限制在内部 NPN 断路晶体管上。 该电阻器的内部值不会影响外部元件的选择,因为建议将引脚10拉高(~1V<V<5V)以关闭。 感谢您通过 E2E 进行联系并将此事提请我们注意。
此致,
史蒂夫·M