This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:在停机 PIN 码处为3K?

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079612/uc3525a-3k-at-the-shut-down-pin

部件号:UC3525A

大家好,

我只是对10个输入引脚中的串联电阻器感到好奇。 为什么在 UC3525数据表的某些部分中淋浴是3K,而在其他部分中,您可以看到5K 电阻器? 可能是错误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯

    我在 UCC3525A 数据表方框图中看到两个示例,其中显示3 kΩ 内部连接到引脚10 (停机),一个示例显示5 kΩ(图5)。 正确的做法是,这很可能是图5示例中的一种类型。 无论哪种情况,内部电阻器都只是将基本电流限制在内部 NPN 断路晶体管上。 该电阻器的内部值不会影响外部元件的选择,因为建议将引脚10拉高(~1V<V<5V)以关闭。 感谢您通过 E2E 进行联系并将此事提请我们注意。

    此致,

    史蒂夫·M