“线程: TL783, 测试”中讨论的其它部件
您好,Support,
我们生产的是 TL783CKTTR,由于芯片短缺,我们希望在同一地点使用 LM317KTTR。
目前,我们有以下电路。 输入电容约为220uF x 3,U2的输出电容为100uF。 建议对 LM317使用两个二极管,如下 D1和 D2所示。
输入 VDC = 38VDC
输出 VDC = 24VDC
请帮助我提供您的想法吗?


我认为 D2可以忽略,因为电容真的很低0.01uf。 我们对 D1更关注,因为我们在输出处有大约100uF 的电容器,并且担心没有负载,如果电源接通,电容器没有放电的路径。 因此,我们在 TL783和 LM317的支持下,为我们的现有设计制作了一些图解
TL783CKTTR,输出时为100uF

输出时具有100uF 的 LM317KTTR

具有二极管和100uF 输出的 LM317KTTR

LM317KTTR,带二极管,输出时无100uF

以下是我们的总体评论
- TL783和 LM317稳压器的行为完全相同。
- 还通过了 LM317上的二极管测试—无差别。
- 已测试如何卸下 LM317上的输出电容器-无差别。
- 输出只是跟随输入。
- 我们认为,反馈电阻器的电阻值为1500欧姆+82欧姆,这会产生24VDC 输出,当输入功率丢失时,它还有助于电容器的放电路径,从而产生15mA 的负载电流。 (I = 24/1582 = 15.17mA)
下面是计算得出的输出电容器的放电曲线。

再次感谢您的帮助!
巴西,
阿迪特亚