This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:使用 TLV61220时,如果输入电压为0.7V,是否可以将输出电压提高到5.0V?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078327/tlv61220-with-the-tlv61220-is-it-possible-to-boost-the-output-voltage-to-5-0v-when-the-input-voltage-is-0-7v

部件号:TLV61220
“线程”中讨论的其它部件: TPS61220

你好。

使用 TLV61220,输入电压为0.7V 时是否可以将输出电压提高到5.0V?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    是的,您的输出负载可能是多少? 它可能只输出数十毫安,低于0.7V 输入和5V 输出。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想再问你一个问题。

    问题①:
    目前,我认为输出负载的电流消耗约为40mA。
    即使在上述情况下,即使输入电压为0.7V 且输出电压为5.0V,也可以使用吗?

    问题(2):
    数据表中的哪一张图可用于了解 TLV61220的输入电压和输出电压之间的关系?

    问题③:
    另一台设备具有 TPS61220,这是否与 TLV61220设备具有相同的特性?
    如果是,由于 TPS61220的数据表中有输入电压,输出电压等关系图,那么通过查看 TPS61220的数据表,它是否可以用作 TLV61220特性的参考?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    请参阅以下我的评论:

    问题①:
    目前,我认为输出负载的电流消耗约为40mA。
    即使在上述情况下,即使输入电压为0.7V 且输出电压为5.0V,也可以使用吗?

    [WW]在这种高电流中使用 TLV61220具有高风险。 请参阅以下最大输出电流与不同的输入电压。 如您所见,当 Vin 低于1.0V 时,输出电流容量受限。

    问题(2):
    数据表中的哪一张图可用于了解 TLV61220的输入电压和输出电压之间的关系?

    [WW]见上图3。 您也可以参考数据表图1-2。

    问题③:
    另一台设备具有 TPS61220,这是否与 TLV61220设备具有相同的特性?
    如果是,由于 TPS61220的数据表中有输入电压,输出电压等关系图,那么通过查看 TPS61220的数据表,它是否可以用作 TLV61220特性的参考?

    [WW]使用 TPS61220的电压从0.7V 到5V 仍有风险。

    我建议您考虑 TPS61099X,它具有从 轻负载到重负载的良好效率,并且仍然具有低解决方案尺寸。

    此外,您是否可以共享更多有关它的应用程序信息? 为什么输入电压低至0.7V,为什么负载低至40mA?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我询问输入电压是否可以在0.7V 下驱动的原因是我打算在输入端使用双层电容器(2.5V/4.7F)。 我想知道输出电压是否可以保持在5.0V,即使在电双层电容器放电时输入电压下降0.7V。 我目前正在考虑一种允许输入电压约为1.0V 的设计。

    此外,负载是继电器。 负载是继电器,因此我认为需要大约40mA 来驱动输出。

    非常感谢你的帮助。