This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ7694002DBT 最大和最小单元控制

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079068/bq76940-bq7694002dbt-max-and-min-cell-control

部件号:BQ76940

您好,  

请确认我是否可以将此 BQ7694002DBT IC 用于我的4芯系列应用,我们是否可以将此 IC 用于4s 芯片应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Babu,

    这已在上一个线程中得到回答。

    我将结束这条线程。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门