This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:PMID 和 VBus

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077103/bq24298-pmid-and-vbus

部件号:BQ24298
“线程”中讨论的其它部件:DP83TD510E

您好,团队正在寻求帮助。  

将通过 USB-C 支持5V@3A 电压,我已连接到 VBUS,但我不知道我是否需要将 PMID 连接到 VBUS 或保持其打开状态。 DP83TD510E 是一款超低功耗以太网物理层收发器,符合 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 规格。 PHY 具有非常低的噪声耦合接收器架构,可实现长电缆覆盖范围和极低的功耗。

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    请将 USB 适配器连接到 VBUS 引脚和接地。

    谢谢,

    宁。