This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:LMR36506输出电压设置

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506, LMR54406, LMR33610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077274/lmr36506-lmr36506-output-voltage-setting

部件号:LMR36506
“线程”中讨论的其它部件: LMR54406LMR33610测试

TI 您好,

我们希望使用 LMR36506 (LMR36506RRPER,可调 FSW,PFM 模式)将14V 输入电压转换为1V 输出电压。 输出负载可在40 mA 和100 mA 之间变化。

理论上,这 可以通过将输出直接连接到 FB 输入而不需要任何分隔器来实现。

由于 不稳定或其他问题等可能出现的问题,此解决方案是否有效或应该避免?

此致

贝拉·盖勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LMR36506可能起作用,但我认为稳定性可能是一个问题。  您可能需要更多的输出电容

    比典型应用程序更好。

    请使用 TI Webbench 工具为此应用设计调节器。

    您可能还需要查看 LMR54406或 LMR33610。

    一旦您决定了调节器设计,最好的做法是为该器件获取一个 TI EVM,并在实际客户应用条件下对其进行测试。

    谢谢