This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:高侧 FET 中的浪涌电流和连续电流额定值

Guru**** 2526630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076722/tps61288-surge-current-and-continuous-current-rating-in-highside-fet

部件号:TPS61288

各位专家:

 我们有一个用例,当我们启动 TPS621288时,Vin 可以达到8V。并且使能引脚仍然关闭(因此芯片未运行)。  在这种情况下,Vout 是来自 SW 的一个二极管降(我用万用表检查)。  在这种情况下,输出电容通过此 MOSET 的身体二极管充电。

 

此二极管是否有浪涌电流和连续电流额定值,以便我在上述情况下不会过压?

我 知道 设备启动时,TPS61288使用峰值电流控制来限制高端 FET 开关电流。 当高端 FET 达到电流限制(Ilim)阈值时,它会关闭高端 FET 并打开低端 FET 以降低电感器电流。 低压侧 FET 的接通时间由自适应断电时间电路控制。 实质上,设备在过电流或短路情况下会夹住或限制高压端 FET 电流。

但是,我们正在考虑的使用案例是,TPS61288尚未启用,并且输出电容通过主体二极管充电。 我们希望确保我们不会过度使用设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    此项目没有规格。 但这是由热性能决定的。 这意味着如果设备温度不会上升到极限值,那么它是正常的。 有关详细信息,请参见此主题。

    e2e.ti.com/.../3750865

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,耶琴!

    电涌电流的后续问题,仅在加电过程中,输出电容器仍处于0V 时才会出现。  电涌电流~5A,用于~100us,它通过主体二极管为输出电容器(120uF)充电。  这种5A,100us 脉冲是否正常?  此设备是否存在瞬态热阻抗曲线?

    谢谢!

    卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    对于您的应用,浪涌时间太短,因此热性能不应成为问题。 我们可以在接通电源时模拟开关电压,它与 Vin 上升速度和负载条件一致。 由于输入电压仅为8V,最大开关电压不应超过16V。 我认为这应该是好的。