This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:低压降电压1.2V 实施

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076788/tps62933-low-dropout-voltage-1-2v-implementation

部件号:TPS62933
“线程”中讨论的其它部件: TPS54308

尊敬的团队:

以下是客户设计要求:

5V 输入;3.8V 输出;3A 输出。

竞争对手:当输出3.8V 输出电压时,MP1584性能不好。 客户正在考虑 MP1584的压降电压可能不够好。

TPS62933是否可以实现1.2V 低压降应用?  

如果没有,您可以帮助为我的客户推荐其他设备吗? 或者,TPS54308/2可以工作吗?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 迪伦!

    TPS62933可支持0.8V-22V 的输出电压。 最大负荷为98%。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    请告诉我客户更喜欢哪种工作频率? 非常感谢。

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    他们不确定工作频率。

    谢谢!

    迪伦