This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:UVLO 说明

Guru**** 2528900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076605/tps7b69-q1-uvlo-clarification

部件号:TPS7B69-Q1

嘿,团队,

我的客户和我正在查看 TPS7B69-Q1数据表,并对此处所述的锁定电压有疑问:

最大 UVLO 为3V,电源设备上的锁定(低于 UVLO 阈值)可以预期的估计值或典型最小值是多少?

我们是否有分销费用可以在该设备上共享?

最佳
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dajon,

    我找不到锁定最小值的任何数据。 使用此部件的最安全方法是在部件已关闭时将输入保持在3.65V 以下以保持其关闭状态,在部件已打开时保持在3V 以上以保持其打开状态。 因为我们没有更多的数据,所以可以说的东西不多。

    此致,

    尼克