This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:在打嗝模式下,我仍能耗电

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076471/tps62826-during-hiccup-mode-i-am-still-able-to-draw-power

部件号:TPS62826

您好,

我正在评估板上测试此芯片的 hiccup 模式。 我通过在 CC 模式 E-load 中应用3.9A 来触发它。

但是,在打嗝模式开始触发后,E-load 似乎正在读取0.0573V 时的1.36A 电流。 这是否只是在 hiccup 模式峰值期间所消耗的平均功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    感谢您发布查询。

    E-load 中显示的电流应为平均短路电流。 这也是预期的,因为当设备进入“打嗝”模式时,输出电流不恒定。 请参阅下图。

    我希望我能回答你的问题。

    此致,

    Excel