This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121-Q1:查询输出

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1, LM5121-Q1, LM5122, LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076395/lm5121-q1-inquire-about-output

部件号:LM5121-Q1
“线程”中讨论的其他部件:LM5122LM5122-Q1LM5121

TI 专家您好,

我们必须根据以下规格进行设计。

VIN:10~16V

输出电压:36V

输出电流:30A

我使用了 TI 的工作台。  

e2e.ti.com/.../LM5122_2D00_Q1_5F00_simulation_2800_30A_2900_.pdf

但是,LM5122-Q1在 TI 商店已缺货。

LM5121-Q1有货。  可以使用 LM5121-Q1设计36V 30A 吗?

在 Webench(LM5121-Q1)中没有模拟。

请给我一些建议。

谢谢你。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, Downey Kim,

    感谢您对我们的设备感兴趣。

    对于 LM5122和 LM5121,它们都是控制器,因此它们不能确定您的功率范围,功率范围主要取决于您的外置 MOS、电感器。

    但一般来说,对于您的功率范围,您可以考虑使用 LM5122进行2PH 并行连接,这可能更易于设计,LM5121不易并行使用,LM5122可以支持并行使用。

    如果您要使用1ph 来实现这一目的,您需要考虑设备损耗和可能的温度升高。

    巴西

    德传