This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:在 LLCHBFirmware-1.2中,为什么将 PWM0B 和 PWM1B 用于 SR?

Guru**** 2533810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081745/ucd3138a-in-llchbfirmware-1-2-why-pwm0b-and-pwm1b-are-used-for-sr

部件号:UCD3138A

您好,

我们知道 ,[LLCHBFirmware-1.2]用于 EVM149 + EVM150,

当查看故障码的 DTC 部分时,会出现以下奇怪的情况:

文件:  init_loop_mix.c.

功能: INIT_DTC (无效)

行108~111

//Select DPWM0B to be controlled by DTC Phase A (选择要由 DTC 相位 A 控制的 DPWM0B)
LoopMuxRegs.DTCCTRL.Bit.PWM_A_SEL = 5;        <=应该是2?
//选择 DPWM1B 由 DTC 相位 B 控制
LoopMuxRegs.DTCCTRL.Bit.PWM_B_SEL = 6;

是否为次级 SR 驱动设置了 DPWM0B 和 DPWM1B?  

参考 EVM150的电路, 它是否应该是 DPWM1A 和 DPWM1B?

我很困惑,你会不会对此进行解释?

谢谢!

吴晓峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小峰,我已经看过一些原理图,代码和文档,现在我也很困惑。  让我四处询问。   

    同时,它是否适合您?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩

    感谢您的回答,实际上我现在只在做代码工作,实验将在以后进行,所以我不知道它是否正确。

    等待您的提问。

    小峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaofeng,我们已经了解了我们的其他 LLC 代码,我们认为您是正确的,它应该是2而不是5。