This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电问题

Guru**** 2535080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080716/bq24650-charging-issue

部件号:BQ24650

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

使用 BQ24650作为太阳能电池板充电电路,它能够充电并正常工作。 电池在夜间被拔下,负载和太阳能面板已连接,第二天,当电池插入电源时,BQ24650主板无法在阳光充足的情况下为锂电池充电。 必须先拔下太阳能电池板,然后其才能正常工作。

客户想知道原因是什么。 您能帮您研究这种情况吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃,

     当太阳能电池板无法为电池充电时,早上的电压是多少? 另外,为什么晚上要拔下电池? 您也可以发送原理图吗?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克:

    感谢你的帮助!

    [引用 userid="314452" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1080716/bq24650-Charging-Issue/4001068#4001068">当太阳能电池板 无法为电池充电时,其早上的电压是多少? [/引用]

    约为22伏。

    [引用 userid="314452" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1080716/bq24650-Charging-Issue/4001068#4001068"],为什么晚上拔下电池?

    出于安全原因。

    [引用 userid="314452" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1080716/bq24650-Charging-Issue/4001068#4001068"]您还可以发送原理图吗?

    请参阅以下链接:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/3323.chargeSchematic-Prints.pdf

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃,

    MPPSET 目前的价值是什么?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克:

    [引用 userid="314452" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1080716/bq24650-Charging-Issue/4002457#4002457"] MPPSET 目前的价值是什么?

    它是1.6伏。

    谢谢,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃,

    插入电池后,您可以尝试切换第四季度的 CE 网络,看看这是否有什么不同?

    此外,有关详细信息,您可以尝试不同的组合,包括您保持插入状态的内容和不插入的内容?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克:

    谢谢,他们已经做了一些尝试:

    1.一旦电池插入电源,切换至 Q4并恢复充电。

    2.插入电池后,可以通过卸载来恢复充电。

    我是否可以知道这可能是什么原因?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃,

    很高兴它能发挥作用!

     但是,我需要更多信息来回答您的问题,因为它与设置有关。

    负载是如何连接的,它会消耗多少功率(电压和电流)?

     在原情况下,  上面的项目1和 上面的项目2中,充电时 SRN 电压不会发生什么?  

    此外,STATx LED 和 MPPSET 在上述所有情况下都在做什么?”

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

      如果回答了您的问题,请单击“已解决”。