This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:5V 输出时的效率

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081944/tps63060-efficiency-at-5v-output

部件号:TPS63060
“线程: TPS63061”中讨论的其它部件

大家好,团队

 

我没有 TPS63060 5V 输出的效率图表,您是否可以提供图表? 特别是,当 IO=500mA 时,我要检查图形。 此外,TPS63061在5V 输出时的效率是否比 TPS63060高?

我想考虑是否应该将 TPS63061用于5V 输出。

此致,

日本的 Satoshi / Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    让我补充我的评论。 基本上,我想知道当 TPS63060和 TPS63061与5V 输出一起使用时,效率是否相同。

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    感谢您考虑使用 TI 器件。

    是的,正确,TPS63060的效率性能与 TPS63061相同,您可以参考图9-10和9-11

    此致