请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS3803 我们目前正在使用 TI 的 TPS3803-01DCR,但找不到要购买的库存,我们正在考虑使用 TPS3803-01QDCKRQ1 。 在审查后,我们发现,数据表中唯一的区别是 VIT
而后面 的零件是一个温度较高的零件。 您能否确认 TPS3803-01DCR 的 VIT 下限确实为1.208V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们目前正在使用 TI 的 TPS3803-01DCR,但找不到要购买的库存,我们正在考虑使用 TPS3803-01QDCKRQ1 。 在审查后,我们发现,数据表中唯一的区别是 VIT
而后面 的零件是一个温度较高的零件。 您能否确认 TPS3803-01DCR 的 VIT 下限确实为1.208V